请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:UCC28950主题中讨论的其他器件:WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 、 LM5177、 UCC28C42
工具/软件:
您好:
我考虑以下规格。
当我使用 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 检查您的网站时、建议我使用 UCC28950 配置电路。
我当然认为 UCC28950 是隔离电路的有效选择。
但是、我想请问您是否可以使用 LM5177 等非隔离式 IC 来实现我的规格。
我想考虑一种更简单的配置方法。
(规格)
输入电压:16VDC 至 60VDC
VOUT:48V
Iout:6.5A(稳态)、9.5A(峰值持续 5 秒)
需要隔离
此致、