This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:具有直流输入的高功率电路

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER, UCC28950, LM5177, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556007/ucc28950-high-power-circuit-with-dc-input

零件号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER LM5177UCC28C42

工具/软件:

您好:

我考虑以下规格。
当我使用 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 检查您的网站时、建议我使用 UCC28950 配置电路。
我当然认为 UCC28950 是隔离电路的有效选择。
但是、我想请问您是否可以使用 LM5177 等非隔离式 IC 来实现我的规格。
我想考虑一种更简单的配置方法。

(规格)
输入电压:16VDC 至 60VDC
VOUT:48V
Iout:6.5A(稳态)、9.5A(峰值持续 5 秒)
需要隔离

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我查阅了 LM5177 数据表和设计概述、其中介绍了使用 H 桥且不使用变压器的降压/升压控制器。  这不能提供隔离。

     

    功率输出为 456W OUT。  使用相移全桥时、相移全桥可满足此应用的需求。   不过、您可以使用 UCC28C42 的双开关正向转换器来实现此设计。  它没有相移全桥那么复杂、并使用两个初级 FET。

    下面提供了两个开关转发功率级的原理图。

     

    如果您有兴趣使用 UCC28C42 设计一个双开关正激式转换器、并且有任何问题、请在主题标题中使用 UCC28C42 重新发布 E2E 论坛。  因此、合适的应用工程师可以为您提供帮助。

     

    此致、