This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:TPS566231RQFR VIN 在首次上电时立即短接至 GND

Guru**** 2663585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549876/tps566231-tps566231rqfr-vin-short-to-gnd-immediately-upon-first-power-up

器件型号:TPS566231


工具/软件:

您好、  
我遇到了 TPS566231RQFR 的问题、大约 10%的时间会在首次上电时将 VIN 短接至 GND。 当连接了各种负载以及所有负载与输出断开时、这一直是个问题。 我们使用 14-16V 输入电压、并且在电流限制为 2A 时发生了此问题。 原理图实现完全遵循 Webench、并且布局也与建议的布局非常匹配。 问题很难重现 — 当我们换用“坏“板上的芯片换用新芯片时、我们不再看到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关这方面的几个问题:

    • 您是否检查过任何焊接短路?
    • 这可能是由于 ESD 损坏造成的、可能需要检查
    • 第二次上电后、它是否正常运行?
    • 您是否检查过 IC 以查看是否有任何损坏?
    • 故障率是多少?
    • 换用新的 IC 可以解决问题?
    • 确保遵循数据表中推荐的原理图和布局指南、这一点非常关键

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、
    是的 — 我们已经检查了 VIN 和 GND 之间的焊接短路、没有看到它们。  
    我们尚未检查是否存在 ESD 损坏、但这种情况发生在全新的开箱即用组装板上、在获取并测试这些板时会通过 ESD 预防措施进行处理。
    当我们停止为电路板供电以及从电路板上移除芯片时、短路就会出现(可以在移除后看到芯片中的内部短路)。
    在非限流电源上、我们会看到芯片烟雾和热量损坏。 在限流电源上、芯片没有明显损坏或变色幅度很小。  
    正如我提到的、我们在大约 10%的电路板中看到了这一点。
    换用新的 IC 在所有情况下都解决了这个问题。
    我们正在遵循 Webench 的原理图和布局指南、但很乐意提供 Gerber 文件以供您查阅。
    谢谢、
    Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我正在进行这方面的工作、并将在本周至下周初对你作出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我没有发现与此类似的问题。 也可能是电路板有问题。 您是否尝试过全新的电路板来查看第一块电路板是否导致了问题? 请尝试使用新电路板、查看此电路板还是仅在前一个电路板上仍然存在问题。

    请提供原理图和布局

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、
    我们已经尝试了一块全新的电路板、这实际上仅在使用全新的电路板时发生(如中所示,这仅在我们第一次为电路板加电时发生)。 我们为大约 40 块电路板供电、并在 4 块电路板上看到它(因此我提到了 10%的故障率)。  
    我可以通过电子邮件将原理图和布局发送给您、而不是将其发布在主题上吗? 请提供我可以使用的支持电子邮件。  
    谢谢、
    Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anushka、

    感谢您的答复。 当然、我正在进行这项工作、下周将对您做出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我在 E2E 上向您发送了朋友的申请。 请接受此内容、我们可以直接向您发送消息、您可以分享原理图和布局。

    当您接受时、请告诉我。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我只是直接给你搞砸了设计,并接受了请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    谢谢,我将很快审查 schem 和布局,感谢您的耐心,因为我目前有大量的客户支持。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、
    我们刚刚在其中一个板上的另一个组件上发现了冷焊料。 任何引脚上的冷焊接或开路连接是否可能导致这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    该元件是否带有 TPS566231 中的焊料残留物之一? 是的、当您给电路板/器件上电时、电路板上的任何多余焊料都可能导致损坏/短路。 请确保焊接准确、并检查是否存在不应存在的焊料。 请检查 IC 的引脚及其周围的所有元件。 附近器件或连接的短路也会导致 TPS566231 损坏。 您能否在有焊接问题的情况下测试电路板、以及在没有焊接问题的情况下测试电路板并进行比较? 请告诉我哪些受损。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、
    不、正如我提到的、元件上没有多余的焊料或短路。 我们在另一个芯片(不是 TPS566231)上看到了冷焊(芯片和电路板之间的高电阻或开路接头,与短路相反)。 我们尚未识别 TPS566231 上的冷焊料、但我们想知道这是否会导致我们之前测试的任何电路板上出现问题。 IC 引脚和 PCB 之间的高阻抗是否会导致 TPS566231 上发生短路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    有一种可能性,但它不是最相似的场景之一,我将回到这个理论。

    更多的可能性:我注意到在原理图中、EN 引脚上没有电阻分压器。 可以看到它直接连接到 VIN。 EN 上应该有一个电阻分压器、使 EN 电压保持在其阈值内。 VIN 电压可能对 EN 来说过高、这肯定会造成损坏。 您能否在 EN 和 Vin 之间添加合适的电阻分压器、以保持 EN 电压低于 6V? 您能否尝试一下并测试电路板以查看这样是否可以解决问题?

    我也有其他的理论,请先尝试一下,让我知道。  

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这是一个伟大的发现,谢谢! 我们一定会补充一点。 问题是、根据需要重现此问题有点困难、因为只有 10%左右的电路板会出现此问题。
    我们也希望听到你们的其他理论,这样我们就可以实施,看看它是否会对我们的产量产生影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    当然,我会很快为您提供更多的信息,请允许我几天.

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我还有几个理论:

    您可以首先单独检查 IC 上的 VIN 至 GND 电阻、以确保其看起来正常、然后您可以在焊接后在电路板上进行检查、看看电阻是否仍然相同等 然后、当周围没有其他元件连接时、您可以检查它、看看电阻是否仍然正常。 这将有助于确认焊接后电路板上是否发生了短路。 当 IC VIN GND 引脚不在电路板上时以及在电路板上没有影响其的元件时、检查该引脚上的阻抗值。 这些值应该相似。 总之、请尝试将 IC 与周围的其他组件隔离、并查看是否可以重现此问题。 首先、我要尝试将 EN 电阻分压器添加到 VIN、看看这样是否可以解决问题、然后使用其他方法继续进行调试。

    希望这有所帮助。 请告诉我结果。

    谢谢您、

    Calan