This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:BQ25302 VSYS(通过 Q4)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555415/bq25302-bq25302-vsys-via-q4

器件型号:BQ25302


工具/软件:

大家好:

我们正在考虑使用带 VSYS 功能的 BQ25302(通过 Q4、如 9.2.2 中的图 9-6 所示)。

我有一些疑问:Q4 是一个 PMOS。
假设电池充满电 (4.2V)、当未提供 VBUS 时、Q4 漏极= 4.2V。 Q4-Source = 3.7V(由于 Q2 体二极管上的压降)。
但是、我可以假设 Q4-Source @ 3.7V 是由 Q4 体二极管引起的。

Q4 如何完全闭合(饱和区)以在 VSYS 下提供完整的 VBAT? 似乎没有正确的条件来完全关闭第 4 季度的校正。 我错了吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 该器件不能支持 PMID 引脚上的大量负载。
    2. 图 9-6 将从下一个修订版中的 d/s 中删除。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 您能更准确吗? 通过 PMID 支持的电流是多少? 为什么要删除此配置?

    这主要是我们选择该元件的原因。  

     

    如果它不受支持、您可以推荐替代器件吗?

    非常感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请访问  BQ25302:电流较高时未检测到 VBUS 丢失 

    谢谢、

    Ning