第 BQ25798 主题中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
当电池电量低于 20%时、我们使用以下方法停止为外部设备供电
① MCU 写入 TPS25751 Transmit Source Capabilities(寄存器 0x32)并配置以下字段(如适用):
②Set μ s 数字有效 PDO [2:0]至 0x1(仅广播 5V 的第一个 PDO)
③ 将拉电流 PDO 1 中的最大电流[33:24]从默认值(即 3A)设置为 0x0 (0A)
④ MCU 发送'SSrC'以重新发送更新的供电能力、从而仅广播 5V/0A
但在我们的测试过程中,我们发现 iPhone 和华为手机在电池电量低于 20%时可以停止充电,但三星、索尼和 Google Pixel 6 等其他 Android 手机无法停止充电
此致!
光圈