This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:UCC28089 的应用手册和替换建议

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089, UCC2808A-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556918/ucc28089-application-note-and-replacement-recommendation-for-ucc28089

器件型号:UCC28089
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-1

工具/软件:

您好、

我们目前在设计中使用的是 UCC28089。
但是、数据表仅提供其用法的概要说明、我们正在寻找更详细的文档、类似于其他供应商提供的应用手册。

我们特别希望获得以下信息:

  • 建议的外部电阻值(例如,用于 OCP、ZCD、COMP 引脚等)

  • 用于确定这些电阻值的计算公式和设计过程

此外、由于 UCC28089 被公认为传统器件、您是否还可以推荐使用更新的 TI 器件作为合适的替代产品?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CS 的电阻器用于使过流与数据表中的 CS 阈值相匹配。

    ZCD 不是此 IC 的引脚。 无 COMP 引脚。

    建议使用 UCC2808A-1 或–2。