工具/软件:
尊敬的团队:
我使用的是 UCC28600 的电子表格、发现只有一个输出配置、但我正在设计具有三相交流输入的 200W SMPS、可提供大约 7 个输出的多个输出。
那么、我需要使用此电子表格来满足我的要求。
我是否可以 获得 该电子表格的修改版本以支持多个输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
您可以使用 Excel 工具根据以下主题中的说明计算变压器匝数比和 RMS 电流。
我同意 Ning 所说的、做 7 个输出有点激进、但理论上可以做到、交叉调节可能很困难。 如果需要严格的调节、可能需要使用次级侧直流/直流转换器。
此致、