请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23882B主题中讨论的其他器件:TPS2378、TPS23731
工具/软件:
你(们)好
您能帮助推荐一款可以替代 LT4275B 的产品吗?
谢谢你。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4275f.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
您能帮助推荐一款可以替代 LT4275B 的产品吗?
谢谢你。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4275f.pdf
您好 Gareth、
与 LT4275B 最接近的替代产品是符合 IEEE802.3at 标准(高达 30W)的 TPS2378。 此外、TPS23731 还符合 IEEE802.3at/bt 标准、并采用集成式 DC/DC CTL 解决方案。 下面提供了两个数据表的链接。
TPS2378: TPS2378 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口数据表(修订版 C)
TPS23731: 具有非光电反激式直流/直流控制器的 TPS23731 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD 数据表
此致、
Anagha