This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:PWM 信号在启动期间停止;

Guru**** 2504245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160DNTFBK-CALC, LM5160DNTFBKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535727/lm5160-q1-the-pwm-signal-is-stop-during-start-up

器件型号:LM5160-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5160LM5160DNTFBKEVM

工具/软件:

我们测试了 LM5160 EVM 板。 ;可以发现芯片的 PWM 信号在电源启动期间停止;停止时间约为 40us μ s

变压器初级侧的峰值电流值约为 430mA;

?给芯片输出的剂量停止 1 μ s

  • 黄色为 PWM(SW 引脚);
  • 蓝色是输出电压;
  • 绿色是 FB 引脚;
  • 红色是变压器初级侧电流;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaobo、

    请分享原理图以了解电路。  

    此外、  您可以根据自己的工作条件填写 Excel 工具 LM5160DNTFBK-CALC 计算工具| TI.com [选择 flybuck]并与我们分享、这样会更好。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 EVM 板(__LW_AT__LM5160DNTFBKEVM)进行测试;仅更改 C13= 0.082uF 电容器 和 2.2nF 电容器;μ F 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来与下面的线程相同。  有关更多 信息、请参考该主题。  

    (+) LM5160:异常开关关闭 — 电源管理-内部论坛 — 电源管理-内部 — TI E2E 支持论坛

    我 建议 使用电阻负载并检查启动是否更平稳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初级和次级输出电压是多少? 这是默认 EVM 吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘s 简化这个问题、我们不讨论用户自己的电路原理图;TI EVM 板存在相同的问题;您能否帮助测试和确认该问题? 对于 EVM 电路板、仅将 C13= 0.082uF 电容器 的值更改为 2.2nF 电容器;μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaobo、

    尊敬的 Xiaaobo:

    请浏览数据表的第 7.3.7 节  

    关断时间的长度由 FB 电压和输入电压 VIN 控制。 例如、当 VFB = 0V 且 VIN = 24V 时、关断时间设置为 10µs。 如果输出短路、则会出现这种情况  或在启动的初始阶段。

    以下是 CSS=1.5nF 时的 EVM 测试结果。

    我使用 Iout1=EVM、CSS=1.5nF Cout 作为 20mA 默认值进行了测试。 我 观察到关断时间~5.15us。 我认为极少的 Tss 和更高的 Co 会导致高浪涌电流。  

    在您的案例中、 关断时间为~47us。  为了解释这一点、如果 EVM 原理图 (如果有)发生变化、我们需要提供详细信息。 另外、请确认运行条件。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (、这意味着芯片启动时的电流限制值与数据表中列出的值不同、典型值为 2.5A)μ A? 该值是否与 SS 引脚的电压相关? 是否有精确的公式来计算这个电流限制值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaobo、

    否、电流限制始终与 EVM 中列出的值相同。

    我们要明白、在启动期间、 存在从电源汲取的浪涌电流。  输出 电容器需要电流为它们从初始状态或零状态充电至最终稳态电压。 该电流可能具有较高的峰值、具体取决于电压压压摆率和源阻抗、称为浪涌电流。

    您可以使用来近似计算浪涌电流  、其中 C_load=输出电容、dv~ Vout、dt=tss。

    大输出电容和非常快的启动[即客户情况下的 Tss 非常少]可能会导致非常高的浪涌电流、从而导致不良的运行。

    在您的案例中、  关断时间为~47us。  为了 对此进行评论、 我们需要提供 EVM 原理图 (如果有)是否发生变化的详细信息。

    希望这解释了启动期间的浪涌电流现象。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Arpita;

    这一点我不理解;μ A、因为我们使用电流探头测量峰值电流(引脚 12&引 脚 11 输出电流);它约为 0.43A(__LW_AT__μ A、远低于数据表中的限值)2.5A、μ A。

    是的、在我的测试用例中、关断时间为 47us;因此、我们使用 EVM 板进行最小修改进行测试。 但 EVM 仍有关断时间(小于 47us);

    我们想知道为什么它具有此关断时间、因为 我们还使用 电流探头测量 EVM 板的峰值电流。 并且没有找到 可能达到 2.5A 限值的大电流值。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我 建议 使用电阻负载并检查启动是否更平稳
      • 对此有任何更新?

      • 是的、在我的测试用例中、关断时间为 47us;因此、我们使用 EVM 板进行最小修改进行测试。 但 EVM 仍有关断时间(小于 47us)、

           在不了解 Cout 值和 EVM 修改的情况下、很难进行注释。

      • 约为 0.43A、μ A、远低于数据表中的限值(__LW_AT__2.5A)μ A。

      您确切地在哪里测量电流? 请确认您是否已按此方式在 IC 引脚 11/12 和 T1 引脚 1 之间进行了检查。 还能附上吗

      分辨率良好 (A/div) 的 iL 波形、BW 信息等、用于正确理解? 很抱歉、由于分辨率较差、我看不到 IL_PEAK 级别。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      )Ω 是、我们 使用电阻负载; 对于 EVM 测试、仅将 C13 的值从 0.082uF 更改为 2.2nF;

      2) 是的,这是很 难评论的客户板;你可以 n 重点介绍 EVM 板测试;

      3) 我们只想知道 芯片  在启动过程中有一些关断时间的原因;(甚至 EVM 也有这个问题)

      4) 是的,测量条件与上图相同;

      5)  波形,可以 EVM 板上测试重现;

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      嗨、Xiaobo、

      正如我已经解释过的、EVM 行为不是问题、看起来符合预期。

      请浏览数据表的第 7.3.7 节  

      关断时间的长度由 FB 电压和输入电压 VIN 控制。 例如、当 VFB = 0V 且 VIN = 24V 时、关断时间设置为 10µs。 如果输出短路、则会出现这种情况  或在启动的初始阶段。

      此外、对下面的进行任何更新?

      • 分辨率良好 (A/div) 的 iL 波形、BW 信息等、用于正确理解? 很抱歉、由于分辨率较差、我看不到 IL_PEAK 级别。
      • 请在默认 EVM 中将结果与阻性负载共享。

      此致

      Arpita

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的耐心解释!

      )Ω、但  ;(找不到 VFB = 0V 且 VIN = 24V 时的情况、对于我的电路板和 TI EVM 板);、红色箭头如图 所示

      这就是为什么我不理解这个问题;

      没有 VFB = 0 并且不超过 2.5A 的限值;为什么 EVM 的关断时间约为 10us?

      2)iL 波形与良好的分辨率和 A/div、BW 信息等;这可能是由于网站,我的图像在上传后变得模糊。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      嗨、Xiaobo、

       Css=2nF 时的浪涌电流似乎远高于 0.43A。  从共享波形来看 、无法读取电流值、建议重新连接波形以确认电流幅度~0.43A。

      此外、为了进一步调试、请分享前面建议的 EVM 中阻性负载的启动行为。

      此致

      Arpita

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      嗨、Xiaobo、

      您是否检查了电阻负载启动情况? 它是否解决了问题?

      此致

      Xiaobo

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Arpita:

       尚未解决问题

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您是否检查了电阻负载? 您能否分享具有纯阻性负载与 e load 的波形? 有时、启动时处于 CC 模式的电子负载会导致该问题。

      此致

      Arpita

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Arpita;

      我们没有对  电子负载 ;进行任何测试

      我提到 EVM 测试的电阻 值约为、Ω、仅将 C13 的值从 0.082uF 更改为 2.2nF;其他器件没有变化;Ω

      它仍然有一些关断时间周期。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      嗨、Xiaobo、

      我知道您使用了 EVM、但连接到 EVM 负载端子的是什么? 请您确认一下。

      此致

      Arpita

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      嗨、Xiaobo、  

      请在您使用 EVM 测试纯阻性负载后进行更新。 一旦您具有上述请求的波形、请重新打开该线程

      此致

      Arpita