Thread 中讨论的其他器件:LM5160、 LM5160DNTFBKEVM
工具/软件:
我们测试了 LM5160 EVM 板。 ;可以发现芯片的 PWM 信号在电源启动期间停止;停止时间约为 40us μ s
变压器初级侧的峰值电流值约为 430mA;
?给芯片输出的剂量停止 1 μ s
- 黄色为 PWM(SW 引脚);
- 蓝色是输出电压;
- 绿色是 FB 引脚;
- 红色是变压器初级侧电流;

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们测试了 LM5160 EVM 板。 ;可以发现芯片的 PWM 信号在电源启动期间停止;停止时间约为 40us μ s
变压器初级侧的峰值电流值约为 430mA;
?给芯片输出的剂量停止 1 μ s

它看起来与下面的线程相同。 有关更多 信息、请参考该主题。
(+) LM5160:异常开关关闭 — 电源管理-内部论坛 — 电源管理-内部 — TI E2E 支持论坛
我 建议 使用电阻负载并检查启动是否更平稳。
嗨、Xiaobo、
尊敬的 Xiaaobo:
请浏览数据表的第 7.3.7 节
关断时间的长度由 FB 电压和输入电压 VIN 控制。 例如、当 VFB = 0V 且 VIN = 24V 时、关断时间设置为 10µs。 如果输出短路、则会出现这种情况 或在启动的初始阶段。
以下是 CSS=1.5nF 时的 EVM 测试结果。

我使用 Iout1=EVM、CSS=1.5nF Cout 作为 20mA 默认值进行了测试。 我 观察到关断时间~5.15us。 我认为极少的 Tss 和更高的 Co 会导致高浪涌电流。
在您的案例中、 关断时间为~47us。 为了解释这一点、如果 EVM 原理图 (如果有)发生变化、我们需要提供详细信息。 另外、请确认运行条件。
此致
Arpita
嗨、Xiaobo、
否、电流限制始终与 EVM 中列出的值相同。
我们要明白、在启动期间、 存在从电源汲取的浪涌电流。 输出 电容器需要电流为它们从初始状态或零状态充电至最终稳态电压。 该电流可能具有较高的峰值、具体取决于电压压压摆率和源阻抗、称为浪涌电流。
您可以使用来近似计算浪涌电流
、其中 C_load=输出电容、dv~ Vout、dt=tss。
大输出电容和非常快的启动[即客户情况下的 Tss 非常少]可能会导致非常高的浪涌电流、从而导致不良的运行。
在您的案例中、 关断时间为~47us。 为了 对此进行评论、 我们需要提供 EVM 原理图 (如果有)是否发生变化的详细信息。
希望这解释了启动期间的浪涌电流现象。
此致
Arpita
谢谢 Arpita;
这一点我不理解;μ A、因为我们使用电流探头测量峰值电流(引脚 12&引 脚 11 输出电流);它约为 0.43A(__LW_AT__μ A、远低于数据表中的限值)2.5A、μ A。
是的、在我的测试用例中、关断时间为 47us;因此、我们使用 EVM 板进行最小修改进行测试。 但 EVM 仍有关断时间(小于 47us);
我们想知道为什么它具有此关断时间、因为 我们还使用 电流探头测量 EVM 板的峰值电流。 并且没有找到 可能达到 2.5A 限值的大电流值。
此致
对此有任何更新?
在不了解 Cout 值和 EVM 修改的情况下、很难进行注释。
您确切地在哪里测量电流? 请确认您是否已按此方式在 IC 引脚 11/12 和 T1 引脚 1 之间进行了检查。 还能附上吗
分辨率良好 (A/div) 的 iL 波形、BW 信息等、用于正确理解? 很抱歉、由于分辨率较差、我看不到 IL_PEAK 级别。

嗨、Xiaobo、
正如我已经解释过的、EVM 行为不是问题、看起来符合预期。
请浏览数据表的第 7.3.7 节
关断时间的长度由 FB 电压和输入电压 VIN 控制。 例如、当 VFB = 0V 且 VIN = 24V 时、关断时间设置为 10µs。 如果输出短路、则会出现这种情况 或在启动的初始阶段。
此外、对下面的进行任何更新?
此致
Arpita
感谢您的耐心解释!
)Ω、但 ;(找不到 VFB = 0V 且 VIN = 24V 时的情况、对于我的电路板和 TI EVM 板);、红色箭头如图 所示
这就是为什么我不理解这个问题;
没有 VFB = 0 并且不超过 2.5A 的限值;为什么 EVM 的关断时间约为 10us?
2)iL 波形与良好的分辨率和 A/div、BW 信息等;这可能是由于网站,我的图像在上传后变得模糊。