请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM65680-Q1主题:LM65680 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好!
我有 3 个问题
我尝试将 LM65680 用于满足以下要求的电源设计(我认为它适用于我的应用)
- VIN=39V
- Vout=30V
- IOUT=6A
是否有类似的模块但输出为负? 所以
- VIN=39V
- VOUT=–30V
- IOUT=6A
此外、假设我将使用外露散热焊盘、并且该芯片将耗散相当多的功率、那么我应使用哪种指标来计算结温? 例如、假设效率为 90%、预计 IC 上的功率耗散为 20W。 (30*6/0.9)。
您是否还请推荐符合以下要求的器件
- VIN=7V
- VOUT= 2 和–2V
- Iout=1.5A
我希望使用一个具有上述要求的两个输出的溢出供应模块、但不确定是否存在任何问题
谢谢你