This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65680-Q1:LM65680-Q1

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556828/lm65680-q1-lm65680-q1

器件型号:LM65680-Q1
主题:LM65680 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!  

我有 3 个问题  

我尝试将 LM65680 用于满足以下要求的电源设计(我认为它适用于我的应用)  

  • VIN=39V
  • Vout=30V
  • IOUT=6A  

是否有类似的模块但输出为负? 所以

  • VIN=39V
  • VOUT=–30V
  • IOUT=6A

此外、假设我将使用外露散热焊盘、并且该芯片将耗散相当多的功率、那么我应使用哪种指标来计算结温? 例如、假设效率为 90%、预计 IC 上的功率耗散为 20W。 (30*6/0.9)。  

您是否还请推荐符合以下要求的器件

  • VIN=7V
  • VOUT= 2 和–2V
  • Iout=1.5A  

我希望使用一个具有上述要求的两个输出的溢出供应模块、但不确定是否存在任何问题

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在寻找模块或器件? 目前、我们没有能够在 VOUT =–30V 时提供 6A 输出的器件。 您可能希望对此应用程序使用控制器。

    另外、考虑到我将使用其外露散热焊盘、这个芯片会耗散相当多的功率、我应该使用哪种指标来计算结温? 例如、假设效率为 90%、预计 IC 上的功率耗散为 20W。 (30*6/0.9)。  [/报价]

    请查看视频链接。

    https://www.ti.com/video/5841048435001

    [quote userid=“602634" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556828/lm65680-q1-lm65680-q1

    您是否还请推荐符合以下要求的器件

    • VIN=7V
    • VOUT= 2 和–2V
    • Iout=1.5A  

    我希望使用一个具有上述要求的两个输出的溢出供应模块、但不确定是否存在任何问题

    [/报价]

    您已获得的产品线与 30V 及以上的产品有关。 对于上述应用、请联系正确的产品系列、他们可以帮助您建议最适合您应用的 IC。