Thread 中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ25756
工具/软件:
大家好!
根据数据表、“根据 PD 3.1 规范、TPS25751 仅支持 5V 至 21V 范围内的 PPS、可通过应用程序自定义工具进行启用。“ 不过、我能够找到的有关 PD 3.1 标准的信息指出它应该能够达到 3.3V。 或者更具体地说、5V (3.3V - 5.9V)、步长为 20mV。 TPS25751 的标称电压范围是否为 5V 至 21V、但其 PPS 可以降至 3.3V、或者最低阶跃是否真正为 5V?
谢谢!
插孔 G