This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PPS 查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557380/tps25751-pps-inquiry

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25798BQ25756

工具/软件:

大家好!

根据数据表、“根据 PD 3.1 规范、TPS25751 仅支持 5V 至 21V 范围内的 PPS、可通过应用程序自定义工具进行启用。“  不过、我能够找到的有关 PD 3.1 标准的信息指出它应该能够达到 3.3V。 或者更具体地说、5V (3.3V - 5.9V)、步长为 20mV。 TPS25751 的标称电压范围是否为 5V 至 21V、但其 PPS 可以降至 3.3V、或者最低阶跃是否真正为 5V?

谢谢!

插孔 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    TPS25751 支持的最低 PPS 电压为 5V、这是为了与最新的 PD 规范 3.2 (2024 年 10 月发布的版本 1.1) 保持一致。 有关详细信息、请参阅以下 USBIF PD 规格之外的内容:

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我发现一个 TI 幻灯片、笔记本可以采取低至 3.3V 的步骤;我假设这意味着可以在使用其中一个 BQ 器件配置时完成此操作。 这是一个公平的假设、还是这种假设不再适用?

    https://www.ti.com/lit/ml/slyp853/slyp853.pdf?ts = 1756090350415

    我正在寻找一种 可将 PD 拉至 3.3V 的 USB-PPS 解决方案、且不需要电池/电池充电即可正常工作。 您认为其中一个 BQ 器件与 TPS25751 搭配使用时是否可在这种情况下工作?

     

    谢谢!

    插孔 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    TPS25751 只能为 PPS 支持最低 5V 电压、3.3V 最低电压来自 PD 规范的旧版本、该版本已过时、不再适用于当前 USB-USB 规范 PD (v3.2.1.1)。 TPS25751 仍可与支持的 BQ 器件(如 BQ25798 或 BQ25756)搭配使用(请参阅完整列表中的数据表)、并协商/提供 5V 至 21V 的 PPS 源电压。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin