请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25762-Q1工具/软件:
您好:
应该如何配置未使用的 GPIO 引脚?
GUI 固件构建器具有一个选项“Disabled"或“或作为特定的 GPIO 功能。 问题是、如果将其设置为禁用、这是会消耗额外静态电流的悬空输入吗? 它是真正被禁用还是应该通过上拉/下拉将其配置为 GPIO 输入?
在本例中、GPIO0、1 和 6 未使用。
谢谢!
-马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
应该如何配置未使用的 GPIO 引脚?
GUI 固件构建器具有一个选项“Disabled"或“或作为特定的 GPIO 功能。 问题是、如果将其设置为禁用、这是会消耗额外静态电流的悬空输入吗? 它是真正被禁用还是应该通过上拉/下拉将其配置为 GPIO 输入?
在本例中、GPIO0、1 和 6 未使用。
谢谢!
-马特