This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:未使用的 GPIO 引脚配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557870/tps25762-q1-unused-gpio-pin-configuration

器件型号:TPS25762-Q1


工具/软件:

您好:

应该如何配置未使用的 GPIO 引脚?

GUI 固件构建器具有一个选项“Disabled"或“或作为特定的 GPIO 功能。  问题是、如果将其设置为禁用、这是会消耗额外静态电流的悬空输入吗?  它是真正被禁用还是应该通过上拉/下拉将其配置为 GPIO 输入?

在本例中、GPIO0、1 和 6 未使用。

谢谢!

-马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    如果您禁用 GPIO 功能并使引脚悬空、任何空闲电流消耗都将处于 IQ 规格范围内。

    如果您禁用 GPIO 功能并向引脚施加外部电压、则 I_I (leakage)=+/–8uA 涵盖了该电压。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!