This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:旁路功能

Guru**** 2509935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557646/tps56837-bypass-functionality

器件型号:TPS56837


工具/软件:

您好团队:  

我们 在我们的设计中使用直流/直流降压转换器器件型号 TPS56837 将 15/20V 转换为 7.4V。

但是、在其中一个用例中、15V/20V 的输入可以更改为 6V 至 8.4V。 我们的观察结果是、借助此输入、转换器也能够将输出保持为类似于输入、似乎转换器处于旁路模式、以使输入直接传递到输出侧而无需开关。 作为参考、此时连接的负载为~3-4A。  

该旁路模式是直流/直流转换器有意采用的功能、还是 出现异常行为的迹象?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    您观察到的旁路行为是  TPS56837 的正常特意运行功能。  

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认 Usha。 这大有帮助。