请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56837工具/软件:
您好团队:
我们 在我们的设计中使用直流/直流降压转换器器件型号 TPS56837 将 15/20V 转换为 7.4V。
但是、在其中一个用例中、15V/20V 的输入可以更改为 6V 至 8.4V。 我们的观察结果是、借助此输入、转换器也能够将输出保持为类似于输入、似乎转换器处于旁路模式、以使输入直接传递到输出侧而无需开关。 作为参考、此时连接的负载为~3-4A。
该旁路模式是直流/直流转换器有意采用的功能、还是 出现异常行为的迹象?