请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178工具/软件:
您好的团队、
我的客户将 TPS61178 用于 VIN 8.8V 和 Vout 9V~20V
1.如果 VIN 为 8.8V 但 Vout 为 9V、则可以正常、压降电压有点低
2.客户能否控制 FB 电压来获得不同的 Vout 值、例如 9V、10V、11V、12V 等。 SCH 如下所示

BR
琥珀色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amber、
支持 8.8V 至 9V 电压有点困难、由于 TPS61178 的 Ton min 限制、当 VIN 接近 VOUT 时、占空比会受到限制。 将 fsw 设置为较低的值(例如 200kHz)在这方面可能会有所帮助、但我认为仍然会有一点点限制。
通过 FB 控制更改 VOUT 可适用于 TPS61178、但您所示的电路不正确、需要在受控电压和 FB 引脚之间使用一个电阻器、请参阅下面的原理图。

此致、
Nathan