This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:FB 控制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557651/tps61178-fb-control

器件型号:TPS61178


工具/软件:

您好的团队、

我的客户将 TPS61178 用于 VIN 8.8V 和 Vout 9V~20V

1.如果 VIN 为 8.8V 但 Vout 为 9V、则可以正常、压降电压有点低

2.客户能否控制 FB 电压来获得不同的 Vout 值、例如 9V、10V、11V、12V 等。 SCH 如下所示

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    支持 8.8V 至 9V 电压有点困难、由于 TPS61178 的 Ton min 限制、当 VIN 接近 VOUT 时、占空比会受到限制。  将 fsw 设置为较低的值(例如 200kHz)在这方面可能会有所帮助、但我认为仍然会有一点点限制。   

    通过 FB 控制更改 VOUT 可适用于 TPS61178、但您所示的电路不正确、需要在受控电压和 FB 引脚之间使用一个电阻器、请参阅下面的原理图。

    此致、

    Nathan