This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:使用万用表测量的电芯电压与 BQ76905 芯片测量的电芯电压之间的误差

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545753/bq76905-error-between-measured-cell-voltage-with-multimeter-and-cell-voltage-measured-by-bq76905-chip

器件型号:BQ76905


工具/软件:

您好:

我使用 BQ76905 来测量 5 节标称电压为 1.2V 的镍氢金属氢化物电池的电芯电压。 这处于 IC 的输入范围内、因此应该没问题。 不过、默认情况下、使用万用表测得的电芯 1 的实际电压与 IC 测得并通过 I2C 发送的电压之间存在超过 100mV 的误差。 因此、我使用校准设置来确保 IC 测得的电芯电压与万用表测得的电芯电压对齐、如下所示:  

但是、如果电芯 1 的电芯电压正确、则电芯 2-5 的电芯电压将完全关闭、因此我需要再次使用校准功能尝试将这些电压降低到实际值。 但是、电芯 2 至 5 的电芯校准属于 I1 类型、我只能从–128 到 127、这不足以消除使用万用表测量电压时我看到的误差偏移。 我将 Cell 2 设置为尽可能低的值、但这仍然不够

我被迫手动添加一个因子来补偿此误差、如下所示。  



单元格 1 是完美的、但单元格 2 到 5 具有不同的误差、如所示。 电芯平衡功能已关闭。 在此将非常感谢任何援助。  

谢谢您、

Anand Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 原理图。 电阻器为 10 欧姆、电容器为 0.22uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是对一些锂离子电池进行了一些测试、 我能够使用配置寄存器校准第一个电芯偏移、但电芯 2 - 5 仍在与 Nickle Metal Hydride 电芯非常相似的范围内给出了错误。 因此、我认为问题与 IC 无关。 由于这些 IC 是为锂离子电池制造的、因此情况不应该如此。 希望得到帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 焊盘上是否存在任何直流失调电压或交流偏移?  IC 的接地端如何连接回 P-/VC0?
    这可能是产生 cell1 偏移的原因。 通过校准到该 GND 偏移、它可以将电芯 2-5 测量值移出校准范围。

    我们还可以仔细检查 IC 的 VC 引脚连接吗?
    改进的单元格过滤也可能有所帮助。 我看到一些 EVM 的串联电阻 R 为 100 Ω、但增大它有助于进行调试。

    由于不使用电芯平衡功能、因此加倍检查 VC 输入是否存在明显漏电流也会有所帮助。 测量 VC 输入电阻器两端的压降可以确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gavin、  

    感谢您的答复。

    明天将在实验中检查直流失调电压。 据我所知、没有直流/交流失调电压。 这就是 IC 连接到 VC0 的方式。 我将向您展示整个原理图。  

    如果您在该原理图中看到任何问题、请告诉我。 我将于明天在实验室中查看有关直流失调电压的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P-和 GND 之间是否有未显示的任何其他连接?
    P-需要一条极低 电阻 的路径来连接原理图 GND 网络。 等效电路。
    这可能会导致 VC0 和 IC 的 GND 发生偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P-和 GND 之间没有连接。 P-流经电阻器 R73、然后通过 C108 到达 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 P-与原理图 GND 网之间添加一个极低电阻路径应该可以解决电芯 1 偏移问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gavin、我今天稍后再试一下。 今天我要回来找你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Gavin。

    这确实是问题所在。 现在、我可以删除所有校准设置、系统工作正常。 感谢您抽出宝贵时间。