工具/软件:
您好:
我使用 BQ76905 来测量 5 节标称电压为 1.2V 的镍氢金属氢化物电池的电芯电压。 这处于 IC 的输入范围内、因此应该没问题。 不过、默认情况下、使用万用表测得的电芯 1 的实际电压与 IC 测得并通过 I2C 发送的电压之间存在超过 100mV 的误差。 因此、我使用校准设置来确保 IC 测得的电芯电压与万用表测得的电芯电压对齐、如下所示:

但是、如果电芯 1 的电芯电压正确、则电芯 2-5 的电芯电压将完全关闭、因此我需要再次使用校准功能尝试将这些电压降低到实际值。 但是、电芯 2 至 5 的电芯校准属于 I1 类型、我只能从–128 到 127、这不足以消除使用万用表测量电压时我看到的误差偏移。 我将 Cell 2 设置为尽可能低的值、但这仍然不够
我被迫手动添加一个因子来补偿此误差、如下所示。 
单元格 1 是完美的、但单元格 2 到 5 具有不同的误差、如所示。 电芯平衡功能已关闭。 在此将非常感谢任何援助。
谢谢您、
Anand Natesan