Thread 中讨论的其他器件: TPSM83102
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
嗨、 Lei Zhong
尊敬的 Dattaguru:
请忽略我之前关于 MLCC 电容器的评论。 由于原理图中的符号、我认为仅使用了电解电容器。 原理图没有问题。
您是否在尽可能靠近芯片的节点上测量了实际的 Vin 和 EN 电压? 另请仔细检查反馈电阻 R4 和 R11。
如果 模块器件是手动安装在电路板上的、请检查电感器是否仍然正确安装在模块基板上。
如果 VIN 和 EN 引脚上的实际电压都是 5V、反馈电阻器正确、并且电感器连接良好、则模块器件应正常工作。
此致
Lei
尊敬的 Lei Zhong:
您是否在尽可能靠近芯片的节点上测量了实际的 Vin 和 EN 电压? 另请仔细检查反馈电阻 R4 和 R11。
答:是的。 Vin 和 EN 上的电压为 5V。 R4 和 R11 分别为 551K 和 91K
如果模块器件是手动安装在电路板上的、请检查电感器是否仍然正确安装在模块基板上。
答案:电感器【黑色塑料封装】安装在模块基板上。
如果 VIN 和 EN 引脚上的实际电压都是 5V、反馈电阻器正确、并且电感器连接良好、则模块器件应正常工作。
答案:VIN 和 EN 为 5V
但是、当电路板正常运行时、我们不会收到任何输出功率。