主题: LM5171 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
使用 LM5170 时、我们遇到一个具有挑战性的问题。 我们大约一半的电路板在启动期间会出现输出过压。
在调试过程中、我发现一个相位的 COMP 电压异常。 当输出电压接近目标电压时、电压补偿器(连接到 ISATA)的输出会降低、此时、COMP1 和 COMP2 电压应降低并大致相等。
但是、一个相位的 COMP 电压继续上升、导致该相位的 PWM 保持导通、最终导致输出过压。
我们附上了相关的电路原理图和波形。 我们希望利用您的经验来了解其他客户是否遇到过类似问题以及可能的原因。

** ISETD 通过 R14010 连接到 GND、并 通过移除 D14000 来禁用外部恒流控制。

希望能尽快收到您的回复。
此致、
Lucien
2025 年 8 月 21 日