This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:升压模式下的输出过压

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556135/lm5170-output-overvoltage-in-boost-mode

器件型号:LM5170
主题: LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

使用 LM5170 时、我们遇到一个具有挑战性的问题。 我们大约一半的电路板在启动期间会出现输出过压。

在调试过程中、我发现一个相位的 COMP 电压异常。 当输出电压接近目标电压时、电压补偿器(连接到 ISATA)的输出会降低、此时、COMP1 和 COMP2 电压应降低并大致相等。

但是、一个相位的 COMP 电压继续上升、导致该相位的 PWM 保持导通、最终导致输出过压。

我们附上了相关的电路原理图和波形。 我们希望利用您的经验来了解其他客户是否遇到过类似问题以及可能的原因。

    

** ISETD 通过 R14010 连接到 GND、并 通过移除 D14000 来禁用外部恒流控制。

    

希望能尽快收到您的回复。

此致、

Lucien

2025 年 8 月 21 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们为 GaN FET 使用外部栅极驱动器、转换器仅在升压模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucien:

    在升压模式下、由于电流检测误差、输出电压可能会超出稳压范围。

    您可以添加一些虚拟负载或 将 ISETA 拉至略低于 AGND(–20mV) 以解决问题。 您可以参考下面的原理图。

    您也可以考虑 LM5171、它是 LM5170 的后继产品。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Feng、您的解决方案发挥了作用。 我们是否还需要将该电路添加到 LM5171?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchuan:

    LM5171 ISETx 引脚具有 1V 失调电压、无需添加该电路。

    此致、
    Feng