请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS61089工具/软件:
尊敬的团队:
Lenovo 正在其笔记本电脑上评估 TPS61089、以及如何知道 5.5V IN、9V OUT 时的效率曲线。 我在 webenceh 上检查,并得到了 98%。 这些似乎太好了、您能帮助在工作台上进行测试吗?

谢谢你
Charles
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.