This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Bq40z80 FCC 容量相关查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543876/bq40z80-bq40z80-fcc-capacity-related-inquiry

产品型号:BQ40Z80
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

我的客户对 Bq40z80 FCC 容量有疑问。

下载程序并进行充电/放电后、可根据容量正常工作。

但是、如果我将电荷充电到 60%并保留一天、那么 FCC 容量第二天就会改变。

如何解决此问题?  

请参阅下图。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。 请检查一下、尽快告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    我们正在处理 e2e 队列、并在可能时跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我完全理解您正在进行这项工作。 但客户正在等待您的反馈、因此请尽快跟进。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有对此的更新? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    抱歉耽误您的时间、您能否分享当前电量监测计设置的.gg 文件以及描述上述 FCC 下降的 bqStudio 日志文件? 这将使我们能够更深入地研究这个问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    感谢您的反馈。 让我与客户核对文件并上传。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    请检查下面随附的.gg 文件、如果我从客户那里获得日志文件、我将共享该文件。

    e2e.ti.com/.../FCC_5F00_ERR.gg.csv

    此外、客户表示下载固件后、充电和放电期间没有问题、但充电/放电已完成、大约 18000 秒后发生了该问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    谢谢该文件、如果在 Relax 期间没有进行 OCV 测量、监测计将在 5 小时张弛豫后强制进行 OCV 测量、这可能是该问题的线索。 日志文件允许我们在此时更深入地了解这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    我从客户那里获得了日志文件。 请查看下面随附的内容、并告诉我原因。

    e2e.ti.com/.../7181.TI_5F00_LOG.log

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    有什么更新吗? 请告诉我日志文件的审核结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您是否查看过此案例的日志文件? 很抱歉给您推送、但客户正在等待您的反馈。  如果完成、请告诉我这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Anthony:

    您的反馈已暂停 2 周。 请告诉我日志文件的审核结果以及如何改善此问题。

    此致、