This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:第 2 步和第 3 步不理解

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556091/ucc28600-2nd-and-3rd-step-is-not-understanding

器件型号:UCC28600


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 UCC28600 的电子表格、发现只有一个输出配置、但我正在设计具有三相交流输入的 200W SMPS、可提供大约 7 个输出的多个输出。

那么、我需要使用此电子表格来满足我的要求。

我是否可以 获得 该电子表格的修改版本以支持多个输出?

您好:

 您可以使用 Excel 工具进行多输出设计。

  1. 将其设计为输出 1、用于计算设计的总输出功率。 例如、如果有七个 10W 输出。  您需要为输出 1 设置 70W 的输出功率和输出 1 的输出电压。  这将为初级功率级提供正确的初级磁化电感和正确的电气元件。
  2. 将“Output 1“更改为正确的输出功率级别。 然后、您可以根据计算结果为您提供功率级的正确输出元件。
  3. 将工具中的输出更改为“输出 2“、并设置输出功率和输出电压。 然后、该工具将计算该输出的初级与次级匝数比。  该工具还将帮助您选择输出 2 的输出元件。
  4. 您可以对输出 3 至 7 继续执行此操作。

请详细说明第 2 步和第 3 步、例如我有 15V、48V、24V 18V ...输出总输出功率 200W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您的查询将按照收到的顺序得到解答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 2 步意味着、您可以将多轨设计视为单输出设计(选择我在另一个主题中建议的功率要求最高的设计)。 运行计算器并获取相应的功率级参数(在整个设计中使用这些参数)。 然后、您可以输入第二个 Vout 选项、但将功率级别更改为该特定电源轨、再次运行计算。 以此得到每个电源轨的绕组比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Tan:

    正如您所说的“那么您可以输入第二个 Vout 选项、但将功率级别更改为该特定电源轨、再次运行计算“如果我尝试这样做、会出现变化 Ipeak_Primary L_ 初级、因此 我们 Ipeak /IRMS_sec  对于该特定的次级绕组、也会发生变化 ( 不准确 ) 我需要 IRMS_sec 计算线径。  
    现在建议我如何解决此问题。

    因此、请说明是否有任何方法可以计算次级匝数 ( N_sec )、 Ipeak /秒 IRMS_sec 顺畅的体验 7 个输出 达到额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要计算您的设计的峰值和变压器 RMS 电流、您可以使用 Excel 设计工具执行以下操作。  

    例如、如果有两个输出;Vout 1 = 12V、30W;Vout 2 = 24V、10W

    1. 首先、在 Excel 工具中输入 Vout 1 的输入电压和输出电压。 然后输入两个输出的总输出功率。  在本例中、总输出功率将为 40W。 这将为您提供正确的 Vout 1 初级与次级匝数比。  此工具将为您提供正确的变压器初级磁化电感;以及适用于系统的正确变压器初级峰值电流和 RMS 电流。
    2. 接下来、在 Excel 工具中将输出功率更改为正确的 Vout 1 输出功率、即 30W。该工具将为您提供正确的变压器次级绕组峰值和 Vout 1 的 RMS 电流。
    3. 接下来、将 Excel 工具中的输出更改为 Vout 2 的输出电压、Vout = 24V、将输出功率更改为 10W。Excel 工具将为您提供 Vout 2 的初级与次级匝数比。  然后、该工具将计算次级绕组 Vout 2 的峰值电流和均方根电流。

    此致、