工具/软件:
尊敬的团队:
我使用的是 UCC28600 的电子表格、发现只有一个输出配置、但我正在设计具有三相交流输入的 200W SMPS、可提供大约 7 个输出的多个输出。
那么、我需要使用此电子表格来满足我的要求。
我是否可以 获得 该电子表格的修改版本以支持多个输出?
您好:
您可以使用 Excel 工具进行多输出设计。
- 将其设计为输出 1、用于计算设计的总输出功率。 例如、如果有七个 10W 输出。 您需要为输出 1 设置 70W 的输出功率和输出 1 的输出电压。 这将为初级功率级提供正确的初级磁化电感和正确的电气元件。
- 将“Output 1“更改为正确的输出功率级别。 然后、您可以根据计算结果为您提供功率级的正确输出元件。
- 将工具中的输出更改为“输出 2“、并设置输出功率和输出电压。 然后、该工具将计算该输出的初级与次级匝数比。 该工具还将帮助您选择输出 2 的输出元件。
- 您可以对输出 3 至 7 继续执行此操作。
请详细说明第 2 步和第 3 步、例如我有 15V、48V、24V 18V ...输出总输出功率 200W