请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420工具/软件:
您好的团队、
您可以支持下面的查询吗?
热阻 RθJA
WEBENCH电源设计器中显示的 IC ThetaJA Effective 与数据表中指定的 RθJA 不同。 使用了哪些条件来确定该值?
高侧/低侧电流限值
温度特性、如图 7-10 所示。 数据表中的 HS 和 LS 电流限值与温度间的关系与 7.5 电气特性中的高侧/低侧电流限值不同。
应该如何解释? (我知道图 7-10 水平轴上的 25°C 值与 7.5 电气特性中的值相匹配。)
此致、
伊藤和树