This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:热阻和电流限制

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558055/lmr51420-thermal-resistance-and-current-limit

器件型号:LMR51420


工具/软件:

您好的团队、

您可以支持下面的查询吗?

热阻 RθJA

WEBENCHRegistered电源设计器中显示的 IC ThetaJA Effective 与数据表中指定的 RθJA 不同。 使用了哪些条件来确定该值?

高侧/低侧电流限值

温度特性、如图 7-10 所示。 数据表中的 HS 和 LS 电流限值与温度间的关系与 7.5 电气特性中的高侧/低侧电流限值不同。

应该如何解释? (我知道图 7-10 水平轴上的 25°C 值与 7.5 电气特性中的值相匹配。)

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    Webench 中 IC 的热阻通常基于在 EVM 上进行的测量、更能代表实际应用。 表 7.4 基于 JEDEC 仿真标准、仅用于比较目的。  

    对此设计使用 Webench 值。

    对于电流限制曲线、这是一条典型的器件曲线、用于显示电流限制如何随温度而变化。

    EC 限值表示最小值和最大值。

    此致、

    Ridge