This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:支持 Chemical ID 选择

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557852/bq34z100-g1-support-on-chemical-id-selection

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的电池型号是 DMEGC 制造商提供的 INR18650-26E、可在 bqStudio 中提供的电池模型列表中找到。 两节电池并联、可实现 4S2Ah 容量、整体电池组配置为 5200mA、额定容量为 5.2Ah。 您是否可以为该蓄电池配置建议合适的化学 ID、或者是否需要执行化学 ID 识别过程?

该字段中提到的描述有点令人困惑。 根据电池数据表、它被称为锂离子 (NMC) 电池组。 bqStudio 中提到 LiMnO4 (Co、Ni)/碳化硅、4.2V。 我们可以考虑将这种化学 ID 用于我们的电池组吗?

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用 GPCchem 工具验证哪种化学物质最接近您所使用的细胞。

    我认为化学是一个错误。

    此致、

    Diego