请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ41Z50主题中讨论的其他产品:BQ40Z80、 BQ40Z50
工具/软件:
我正在尝试确定 bq40z50 与 bq41z50 相比、外部电芯平衡的行为。 使用外部电芯平衡时、bq40z50 和 bq40z80 都需要电芯 1 的 PFET。 两个版本之间电芯连接到 AFE 的方式似乎存在差异。 对于 bq40z50 线路、VC1、VC2、VC3 和 VC4 与电芯相连。 但是、对于 bq41z50、电芯有 VC0、VC1、VC2、VC3 和 VC4 连接。 附加的连接 VC0 是否意味着 NFET 可用于 bq41z50 的 CELL1、或者它是否需要与 bq40zXX 线路类似的 PFET?