This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:外部电芯均衡电芯 1 配置

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ41Z50, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557368/bq41z50-external-cell-balancing-cell-1-configuration

部件号:BQ41Z50
主题中讨论的其他产品:BQ40Z80BQ40Z50

工具/软件:

我正在尝试确定 bq40z50 与 bq41z50 相比、外部电芯平衡的行为。  使用外部电芯平衡时、bq40z50 和 bq40z80 都需要电芯 1 的 PFET。  两个版本之间电芯连接到 AFE 的方式似乎存在差异。  对于 bq40z50 线路、VC1、VC2、VC3 和 VC4 与电芯相连。  但是、对于 bq41z50、电芯有 VC0、VC1、VC2、VC3 和 VC4 连接。  附加的连接 VC0 是否意味着 NFET 可用于 bq41z50 的 CELL1、或者它是否需要与 bq40zXX 线路类似的 PFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前处于硬件设计阶段、因此我还没有任何.log /.gg 文件。