Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A, TPSM82823, TPSM82810
主题中讨论的其他器件:、 TPSM82810
工具/软件:
我们在设计中使用了两块 PSB(电源板)和 SPB(信号处理板):
-
PSB(电源板):
-
生成 FPGA 电源轨。
-
8V→5V(使用) LTC3119EUFD#PBF 余量。
-
5V→0.85V、1.8V、1.2V、1.1V 和 3.3V(使用多个电源供电) TPSM82823SILR 解决方案。
-
时序控制是使用 PG 和 EN 信号实现的。
-
通过匹配的连接器为 SPB 供电。
-
-
SPB(系统板):
-
包含 Xilinx MPSoC FPGA(Zynq UltraScale+ 1CG 系列)。
-
从 PSB 接收所有电源轨。
-
问题:
-
当我们测试 PSB 独立器件时、所有电源轨都正确上电。
-
我们将 SPB 连接到 PSB 时发生的情况 打开和关闭电源 、仅限 0.85V 电源轨 出现了问题。 1.8V 和 1.2V 等其他电源轨无法开启。
-
如果我们首先给 PSB 加电、然后热插拔 SPB、则所有电源轨(0.85V、1.8V、1.2V 等)都会按预期出现。
请求: 您能帮助我们了解为什么在上电连接 SPB 时 TPSM82823SILR 模块不启用电源轨吗?