This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:FPGA 板上的 TPSM82823SILR 的电源时序问题

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A, TPSM82823, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557963/tpsm82823-power-sequencing-issue-with-tpsm82823silr-on-fpga-board

器件型号:TPSM82823
主题中讨论的其他器件:TPSM82810

工具/软件:

我们在设计中使用了两块 PSB(电源板)和 SPB(信号处理板):

  1. PSB(电源板):

    • 生成 FPGA 电源轨。

    • 8V→5V(使用) LTC3119EUFD#PBF 余量。

    • 5V→0.85V、1.8V、1.2V、1.1V 和 3.3V(使用多个电源供电) TPSM82823SILR 解决方案。

    • 时序控制是使用 PG 和 EN 信号实现的。

    • 通过匹配的连接器为 SPB 供电。

  2. SPB(系统板):

    • 包含 Xilinx MPSoC FPGA(Zynq UltraScale+ 1CG 系列)。

    • 从 PSB 接收所有电源轨。

问题:

  • 当我们测试 PSB 独立器件时、所有电源轨都正确上电。

  • 我们将 SPB 连接到 PSB 时发生的情况 打开和关闭电源 、仅限 0.85V 电源轨 出现了问题。 1.8V 和 1.2V 等其他电源轨无法开启。

  • 如果我们首先给 PSB 加电、然后热插拔 SPB、则所有电源轨(0.85V、1.8V、1.2V 等)都会按预期出现。  

    请求: 您能帮助我们了解为什么在上电连接 SPB 时 TPSM82823SILR 模块不启用电源轨吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 诊断 :使用示波器监控 PG 上电期间的输出电压、5V 输入、EN/UVLO 信号和电流。 查找指示故障电源轨上出现断续的锯齿波形。
    • 减轻
      • 减少受影响电源轨上的 SPB 电容(例如,如果可能,更大限度地减小大容量/去耦电容)。
      • 在 PSB 输出上添加负载开关(例如 TPS229xx)、以在启动期间进行预充电或隔离 SPB。
      • 确保 PG 上拉电阻(将–10kΩ 连接到 5V 或独立电源)足够强;避免引脚悬空。
      • 在 PSB 上使用虚拟电阻负载进行测试、以模拟 SPB 浪涌并隔离其电容与 FPGA 漏电流之间的关系。
      • 如果可行、将 TPSM82823A 型号用于强制 PWM(在轻负载/预偏置负载下更好)或电流更高的模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    电源轨上的输出电容过大。  TPSM82823 仅支持高达 47uF 的输出电容。 在尝试使用此类高输出电容器启动时、TPSM82823 可能会进入电流限制状态。 内部补偿也并非专为如此高的输出电容器而设计。  

    我建议使用 TPSM82810、因为它可以支持更多的输出电容器并具有可调的软启动时间。 您需要具有更长的软启动时间、以防止器件在为大型输出电容器充电时进入电流限制状态。

    此致、

    Varun