This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:有关 LM5171 上 DIR 引脚行为的问题

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558252/lm5171-q1-question-regarding-dir-pin-behavior-on-lm5171

器件型号:LM5171-Q1
主题:LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队
我对 LM5171 上的 DIR 引脚有疑问。

从 MCU 接收 DIR 信号时、我们假设 MCU 输出高电平信号。
如果 MCU 断电且其输出进入高阻抗状态、LM5171 是否会在内部将 DIR 引脚电压调整为约 1.5V、从而将该引脚视为处于未定义状态?
请注意、MCU 和 IC 之间有一个 RC 滤波器、并且不存在上拉或下拉电阻器。
非常感谢您的帮助。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meran:

    是、当输入显示高阻抗时、由于内部电阻分压器、DIR 将约为 1.5V。

    此致、

    Feng