请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5171-Q1主题:LM5171 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的支持团队
我对 LM5171 上的 DIR 引脚有疑问。
从 MCU 接收 DIR 信号时、我们假设 MCU 输出高电平信号。
如果 MCU 断电且其输出进入高阻抗状态、LM5171 是否会在内部将 DIR 引脚电压调整为约 1.5V、从而将该引脚视为处于未定义状态?
请注意、MCU 和 IC 之间有一个 RC 滤波器、并且不存在上拉或下拉电阻器。
非常感谢您的帮助。
此致、