This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:电解电容器要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553185/tps552892-electrolytic-capacitor-requirements

器件型号:TPS552892


工具/软件:

关于 TPS552892、我不确定输入和输出端是否需要电解电容器。 我看到了数据表、评估板、计算工具表和 webench 计算器的不同用途。 如果需要它们、如果设计受到元件尺寸的限制、有没有建议? 我正在尝试保持较短 (< 3.5mm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您可以使用计算工具计算稳态下所需的输入和输出电容。

    在瞬态情况下、建议在输入和输出侧添加电解电容器以减少电压纹波。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    感谢您的反馈。 我有一些后续问题。

    相关的 Excel 计算工具。 是否有方法可以查看工作表中使用的计算结果? 目前我担心的是、当我使用数据表上的公式(特别是公式 24)时、得到的值与 Excel 工作表生成的值不同。

    为什么陶瓷电容和电解电容是本表上单独的电场? 这又回到了我关于需要电解电容的问题。 我注意到、如果我为电解电容输入 0(C3 Actual、第 37 行)、则会在环路补偿部分丢弃计算。 如果不使用电解电容器、应如何处理这一问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是 Excel 文件中使用的 Cin 和 Cout 的计算公式。

    在工作表中将陶瓷电容器和电解电容器分开的原因是电解电容器的 ESR 对环路图的影响主要。 如果不使用电解电容器、则可以使用较小的值(例如 1nF 和 1M Ω)来填充第 37 行和第 39 行、而不是零。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用最新数据表中的这些公式? 在我从器件网页获得的数据表中、我看到的 Cout 公式相同、但看不到 Cin 公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    数据表不包含公式、下面是计算工具、您也可以参阅下面的应用手册。

    BRS、
    布莱斯