This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:无电池状态问题

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, LM66200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557048/bq25172-no-battery-status-issues

器件型号:BQ25172
《Thread 中讨论的其他器件: LM66200》

工具/软件:

尊敬的团队:

在没有电池的情况下、BQ25172 输出电压将升高至输入电压。

当 LM66200 输出负载增加时、VUSB 电压将下降。

由 BQ25172 供电、 导致系统关断。

有没有办法改善这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    在无电池情况下的 BQ25172 会将输出电压增加至 VOUT_OVP(1.7V/电芯)、然后关闭。  或者、它可能会触发睡眠 (Vin VOUT)、即 0.135V。

    在这两种情况下、充电都将停止。

    但器件没有电池检测功能。

    您能否发送原理图进行审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、比爾、μ s

    VCHG 负载转换将导致 VCHG 压降

    将 LM66200 电源从 VIN1 切换至 VIN2

    导致系统关断

    有没有办法改善这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    感谢原理图、它们看起来是可以的。

    [引述 userid=“539568" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557048/bq25172-no-battery-status-issues/5994330

    有没有办法改善这个问题?

    [/报价]

    移除电池组后、我们需要禁用 BQ25172。  将 TS 引脚拉至低电平将禁用器件。   

    电池组何时从装置中取出?  这是某些型号器件的配置吗?