This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:高静态电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549277/lmr36510-high-quiescent-current

部件号:LMR36510


工具/软件:

您好、

我有一个电路使用 LMR36510 从+12V 至+48V 之间的电源输入生成+5V 电压。 即使没有负载、电路在提供+12V 电源时也消耗 7mA、这比我预期的要高得多。 电路如下所示:

电感器是 Bourns  SRP7028C-220m。

输入和输出电容器都是 MLCC、输出为 X6S、输入为 X7R。

我不得不说、电路似乎可以正常工作、但它似乎可以  立即进入 PWM、而不是我预期的未加载 PFM 模式。 在该产品中、静态电流非常重要。  

非常感谢您的任何想法/评论。

GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    该器件的 OPN 是什么?

    我相信自动模式器件 OPN 是 LMR36510ADDAR。

    我还注意到似乎没有器件比较表、这会导致混淆。 感谢您提请我们注意这一点。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我刚刚检查了我的记录、似乎我购买了没有 PFM 模式的变体、这有点令人沮丧!

    感谢您指出这一点。 我注意到数据表讨论了“变体“、但由于它们未列出、我假设它是从另一个类似器件复制过来的文本。

    实际上、我很放心、这个问题没有更根本的问题、我将这个器件设计成了很多静态电流无关紧要的设计、并且似乎运行非常可靠。

    祝你一切顺利、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我现在已经从 Digikey 购买了该器件的替代型号 (Digikey),其行为完全相同 — 没有自动模式,静态电流仍约为 7 –8mA。

    为了清晰起见、我尝试了:

    LMR36510ADDAR(直接从 TI 购买)

    LMR36510FADDAR(来自 Digikey)

    还有什么建议吗?

    谢谢、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此问题,我第二次订购了错误的器件 — 我尚未尝试  LMR36510ADDAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的澄清。 希望它能更好地与 LMR36510ADDAR 配合使用。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我现在可以确认使用正确的器件  LMR36510ADDAR、静态电流现在位于我期望的位置、即小于 1mA。  

    非常感谢、

    GREG

    P.S.是否知道数据表何时更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    很好,很高兴它能奏效 — 我们将把它作为需要添加到数据表上的内容。 由于内部流程、修改可能需要一些时间。

    谢谢、

    Richard