工具/软件:
您好、
我有一个电路使用 LMR36510 从+12V 至+48V 之间的电源输入生成+5V 电压。 即使没有负载、电路在提供+12V 电源时也消耗 7mA、这比我预期的要高得多。 电路如下所示:

电感器是 Bourns SRP7028C-220m。
输入和输出电容器都是 MLCC、输出为 X6S、输入为 X7R。
我不得不说、电路似乎可以正常工作、但它似乎可以 立即进入 PWM、而不是我预期的未加载 PFM 模式。 在该产品中、静态电流非常重要。
非常感谢您的任何想法/评论。
GREG