请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC27511A工具/软件:
大家好!
我对如何选择数据表中列出的 R1 和 R2 有疑问。
我想驱动一个延迟尽可能小的 N 沟道 FET。 在这种情况下、R1 和 R2 是否都应设置为 0Ω?
此致、
Ishiwata
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好!
我对如何选择数据表中列出的 R1 和 R2 有疑问。
我想驱动一个延迟尽可能小的 N 沟道 FET。 在这种情况下、R1 和 R2 是否都应设置为 0Ω?
此致、
Ishiwata
尊敬的 Ishiwata-San:
选择 R1 和 R2 是一个非常迭代的过程。 我将从 0 欧姆开始、在工作台上进行测试、看看是否存在任何过射或欠射。 如果存在任何过冲/下冲、则增加电阻、直到找到上升/下降时间和过冲/下冲之间的平衡(只要在绝对最大规格范围内)。
下面是一个介绍栅极电阻器的应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/slla385a/slla385a.pdf
谢谢、
Rubas