请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:UCC28950工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
在下面的 TI 演示中、变压器体积与频率间的关系是指此值。 请告诉我、哪个公式用于相同目的? 它可用于满足我的设计要求

此致、
Kubendran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

请参阅随附的内容。 Beta ~2.7、α~1.9
是、图形标准化为 100kHz。