请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61230A工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我们将设计一个具有以下特性的电源电路:
-输入电压 3.6v
-可选输出电压: 3.6V 或 3.9V
3.9V 来自 TPS61230A、3.6V 来自高侧 MOSFET。
这是最终电路:

考虑到 2 个电源轨不能同时导通(由于求反的使能信号)、如果我们将高侧 MOSFET 输出连接到直流/直流输出、会发生什么情况?
该解决方案是可取的还是有更好的方法?
提前感谢您的回答。
此致、
M