This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:电源轨注意事项

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558268/tps61230a-power-rail-considerations

器件型号:TPS61230A


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:
我们将设计一个具有以下特性的电源电路:
-输入电压 3.6v
-可选输出电压: 3.6V 或 3.9V
3.9V 来自 TPS61230A、3.6V 来自高侧 MOSFET。
这是最终电路:

考虑到 2 个电源轨不能同时导通(由于求反的使能信号)、如果我们将高侧 MOSFET 输出连接到直流/直流输出、会发生什么情况?
该解决方案是可取的还是有更好的方法?

提前感谢您的回答。

此致、
M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 M、

    让我检查一下、稍后提供反馈。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    由于此器件具有真正的负载断开功能、因此适合您的解决方案。 我想您也可以切换反馈电阻器来获得不同的输出电压。 谢谢。

    Aurora