This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:TPS54334

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557096/tps54334-tps54334

器件型号:TPS54334


工具/软件:

朋友好、我们在配置为具有 3.3V 输出电压的稳压器的应用中使用 TPS54334DRCR。 输入电压为 24V DC、来自开关模式电源 (230V AC -> 24V DC)。 现在我们遇到了这样的问题:插入 24V 电源时、TPS54334DRCR 以不规则的间隔烧毁! 在输入端、我们有一个二极管 SMAJ24A 作为过压保护。 该电路板为 4 层、顶层为 TPS54334 外部电路的所有元件、下方为接地平面。 TPS54334 烧毁的原因可能是什么? 非常感谢您、祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph Fichtl:

    您能告诉我什么是燃烧过的吗?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haseen , IC 正在燃烧,陶瓷体几乎爆炸,这总是在 Pin1 的区域! 燃烧的强度太大、导致电路板层部分烧伤孔、从而导致电路板无法使用。 我们面临一个难题。此致,Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph Fichtl:

    输入电压似乎超过了器件的绝对最大值。

    因此、请在 VIN 引脚上使用 220uF 电解电容器、它是否有帮助。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、非常感谢您的提示。 它是有效的。 使用 220uF 电解电容器、没有任何东西会烧伤。再次感谢、此致、Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定没有问题