工具/软件:
朋友好、我们在配置为具有 3.3V 输出电压的稳压器的应用中使用 TPS54334DRCR。 输入电压为 24V DC、来自开关模式电源 (230V AC -> 24V DC)。 现在我们遇到了这样的问题:插入 24V 电源时、TPS54334DRCR 以不规则的间隔烧毁! 在输入端、我们有一个二极管 SMAJ24A 作为过压保护。 该电路板为 4 层、顶层为 TPS54334 外部电路的所有元件、下方为接地平面。 TPS54334 烧毁的原因可能是什么? 非常感谢您、祝您一切顺利。