This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:电路原理图审阅

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554891/lm51772-circuit-schematic-review

器件型号:LM51772


工具/软件:

您好、

我们有使用 LM51772 的新项目计划。

我可以发电子邮件给发送的 PDF 回路和 Quickstart_Tool 吗?

条件:

- Vin = 9V - 48V

- Vout = 12V;Iout = 8A

-启用 PSM 模式以实现轻负载消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      按如下所示更新 PDF 电路和 Quickstart_Tool 链接。

    drive.google.com/.../1j8fYg6jwAZLQGRu-9lOcrWc8_62eP9qj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面我的审核列表和粗体标记的行项目、这些项目应再次检查(注意:此处还有其他信息,用于概述已检查的项目)

    (带下划线的器件未检查,因为信息缺失)

     

    已使用快速入门计算器进行检查

    • 注意:我没有检查所有值以匹配原理图、快速入门计算器中的值是用于检查的参考值
    • 降压高侧 MOSFET 可能会出现热问题

     原理图:

    • RCS 与电感器串联、并在电感器之前
    • 检查 RC 过滤器
      电流检测电阻 Rcs 没有所需的滤波器
    • 检查 Risns 滤波器
      电流检测电阻 Risns 没有滤波器 — 建议添加占位符
    • ILIMCOMP/ISET 用作 ISET 时应具有一个与电阻器并联的小型滤波电容器
      [USB_PD 使用典型可调节 ILIM ->=>将 RC || C FILTER 置于 ILIMCOM]
    •  如果未使用 ISNS、则将 ILIMCOMP 连接到 VCC2
    • SW1 和 SW2 上的缓冲器
      在 SW1 和 SW2 上放置缓冲器的空间
       (然后,由于 EMI 等原因,可以在需要时填充它们,而不更改布局)
      注意:缓冲器将电阻器连接到 GND 以获得更好的热性能
    • BIAS 已连接
      如果未使用 BIAS、则连接到 VOUT 的 GND 或 VIN(不要保持开路)
      BIAS 可连接到 VIN(如果未违反 BIAS 的最大额定值)、以使 LDO 在 BIAS 上具有更好的性能
    • 在 MOSFET 栅极信号线中添加串联电阻
      (然后可以在需要时更换它们(例如由于 EMI)、而无需更改布局、
      附加选项:并联一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
      注意:良好的起始值为 3.3Ω、然后在测试 PCB 时进行调整
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为 30%)
    • 米勒效应平台
      所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET — 可以在 2.5V 至 3.5V 的范围内被米勒平坦区域看到
    •  EMB06Q03VSCS 的数据表未在线提供
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
      UVLO 设置为 xV、但工作范围从 xV 开始 — 相对较大的距离
    • VCC 22uF 处的电容:(数据表最小值:6uF,带直流偏置)
      请检查 Vcc 上的电容,以在考虑直流偏置的情况下获得所需的电容 — 我们在 EVM 上使用 22uF
    • VCC2 用于控制和驱动器电源
      VCC1 可用于外部逻辑(如果未使用)、则可以禁用
    • 需要 FB_IN:对于直通模式 — 仅使用外部 FB 分压器。 使用内部 FB (FB 连接到 VCC2) 时、将其置于 AGND
    • 如果应通过 I2C 设置电压、请将 FB 连接至 VCC2
    • FB 和 FBIN 的反馈分压器相同(检查是否需要 FBIN)
    • 不使用时的 nRST 需要连接到 VIN

     

     

     

    布局(仅供参考):

    请查看下面我的审核列表和加粗标记的行项目、这些项目应再次检查

     

    • 与 CSA/CSB 检测电阻之间的开尔文连接
      将滤波器靠近 LM51772 放置
    • CSA 和 CSB 被 SW1 或其他静态信号包围
    • 与 ISNS+/-检测电阻之间的开尔文连接(如果不使用,则短接至 GND)
    • HO1/SW1 的小电流环路(SWx 和 HOx 彼此顶层布线)
    • HO2/SW2 的小电流环路(SWx 和 HOx 相互布置)
    • 保持 HBx/SWx 自举电容环路短路
    • LOx 布置在 PGND 顶部(或下方)、以尽可能减小栅极环路电感
    • 输出电容器之后或之间的反馈连接
    • 靠近引脚的 VCC 电容器  
    • 使用的 AGND 接地区域/平面(所有基于 AGND 的元件都放置并连接到该区域)
    • AGND 和 PGND 连接在散热焊盘上

     

    如需布局指南和布局、请先查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

     

    有关布局的其他信息(基于另一个器件,但在大多数情况下对于该器件也有效)可在此处找到:

    (1) 四开关降压/升压布局提示 1:确定布局的关键器件

    (2) 四开关降压/升压布局提示 2:优化功率级中的热环路

    (3) 四开关降压/升压布局提示 3:将差分检测线路与电源平面分离

    (4) 四开关降压/升压布局提示 4:栅极驱动和返回路径布线

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      按如下所示更新 PDF 电路和 EMB06Q03VSCS 数据表链接:

    drive.google.com/.../1j8fYg6jwAZLQGRu-9lOcrWc8_62eP9qj

    -有一些问题需要 澄清。

    • 请帮助再次确认  我们需要启用的 VIN-Vout 直通模式电路。
    • VCC1 导通条件是什么? (VIN=nRST、然后 VCC1 就绪?)
    • 如果我没有外部器件、可以禁用 VCC1 吗?
    • 可以通过 0 欧姆电阻器禁用 VCC1 并短接至 GND 或上拉至 VCC2 吗?  
    • 将在 工程应用中禁用 I2C。 如何将死区时间设置为约 40ns? (启用 SCALE_DT 以设置 40ns?)
    • 我不确定添加此项目的占位符位置: 电流 检测电阻 Risns 没有滤波器 — 建议添加占位符

    • FB_IN 是否与引脚 15 VIN-FB 相同?  
    • EVM 电路在  VIN-FB 上使用 82K/4.3K。 如何检查值是否适合我的应用?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、


    请告诉我更改了哪个器件 pdf 文件 — 这样可节省查看所有器件而不是再次更改器件的时间。

    注意:在这里附加文件(拖放)会更容易,因为访问谷歌驱动器对我来说是非常复杂的。

    对于您的问题:

    1.查看详情以及如何在此处启用:

    SNVSC22 数据表|德州仪器 TI.com

    2.在 nRST 处于高电平时启用 VCC1(如果 CFGx 或 I2C 设置了启用)

    是的、可以禁用、然后 VCC1 应连接到 VCC2 的 GND

    另请参阅: SNVSC22 数据表|德州仪器 TI.com

    4.见 3.        

    5.参见 图 5-24 : SEL_SCALE_DT= 0b1 , EN_CONST_TDEAD = 0b0 设置~ 40ns 的死区时间

    6.不知道为什么你问这个 — 它没有标记粗体

    7.是的。

    8. VIN-FB 中的电阻分压器应与 FB 电阻分压器相同。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、  

    感谢您的评分

    有一些问题需要 澄清。

    1. 如下面的链接所示更新 PDF 电路。 (4 个修改项目)
      e2e.ti.com/.../LM51772_5F00_20250821.pdf
    2. PLZ 帮助更新引脚 15 定义的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    原理图更新看起来对我来说很好。

    数据表更新现已更新。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、  

    还有一个问题。

    是否可以使用外部组件来控制 启用/禁用 uSleep 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    uSleep 仅可通过 I2C 在运行时动态启用和禁用。

    借助 CFGx 引脚上的配置设置、在上电或复位周期时状态将被锁存、因此只能通过器件复位进行更改。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、  

    很抱歉 弄混了。

    我  在 CFGx 表中看不到 uSleep 模式启用/禁用设置。 (也许我误解了...)

    PLZ 帮助 指示 CFGx 引脚设置 表以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    抱歉、您对此感到困惑:uSleep 无法通过 LM51772 的 CONFIG 引脚配置。 这只能通过 I2C 进行更改。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、  

       针脚 15 的新版本数据表是否已更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    出版工作正在进行中、应在今后两周内上网。

    供参考:您可以在产品页面上注册接收通知、以便在数据表更新后立即获取通知。

    此致、

     Stefan