This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:配置建议

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557176/tps2121-configuration-suggestion

零件号:TPS2121


工具/软件:

你(们)好  

根据下面的 TPS2121 输出选择表、可以告知我应该使用哪种配置?

我们希望 IN1 作为优先端口、并且希望器件的行为如下所示。

1.当 IN1 和 IN2 同时插入时。 =>输出为 IN1

2.当存在 IN2 时、插入 IN1 =>输出为 IN1 (没有大于或低于 IN2 的重要 IN1 电压)

3、当 IN1 存在时、在 IN2 =>输出将输出插入 IN1 (无论 IN1 电压是否高于或低于 IN2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会坐 EOD 回来的。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunal

    有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 Xcomp/Xref。

    当存在 vin1 时、我们必须确保 PR1>CP2>1。

    此致  

    Kunal Goel